This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7961-Q1:ADS7961

Guru**** 2867540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7961

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1554407/ads7961-q1-ads7961

器件型号:ADS7961-Q1
Thread 中讨论的其他部分:ADS7961

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我想知道如何在内部处理 ADS7961 芯片的四个 GPIO。 是否存在上拉或下拉? 它是否支持软件关断并进入 SHUTDOWN 模式? 它能否与其他芯片共用同一电源? 我期待着你的答复。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    GPIO 没有内部上拉电阻或下拉电阻。  

    是的、器件具有断电功能。 请参阅以下数据表的节能部分。

    是的、该器件可以与其他芯片共享电源。 但务必使电源和电压基准输入免受噪声影响、因为这可能会降低性能。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题已经解决。 感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Meraz、

    我遇到了一个问题、在器件上电序列期间、通道 1 在 ADC 采样期间表现出大约 2 秒的中电平电压。 后续调查发现、连接到通道 1 的电压源比 ADS7961 本身上电更早、从而产生漏电流。 这是否可能会导致芯片损坏? 或者、是否有其他方法可以解决此问题? 我期待您的答复。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、应避免出现模拟输入上的电压比模拟电源高 30mV 以上的情况、因为这可能会损坏器件。 理想情况下、电压应在外部受到限制、例如使用保护二极管。  

    如果模拟输入电压确实超过模拟电源 300mV 以上、并且这是不可避免的、则电流应限制在 10mA 以下(低于 1mA 以获得更长的寿命)、以防止器件长期损坏。

    此致、
    Joel