This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1303M0520:CLKOUT 配置

Guru**** 2797525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1561947/amc1303m0520-clkout-config

器件型号:AMC1303M0520


工具/软件:

尊敬的团队:

是否适当地将 CLKOUT 连接到 GND、如以下配置?  我认为 CLKOUT 是数据传输的必备组件、没有 CLKOUT 是否会丢失任何数据?

期待您的反馈、谢谢。

此致、

Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您指出这一点!  AMC1303Ex 有两个 DGND 引脚、因此该图中看起来像 CLKOUT 是一个拼写错误。  我们会在数据表的下一个修订版本中得到这个问题的修正。