This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3644:直流失调电压测试负载

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1556233/adc3644-dc-offset-temination-loading

器件型号:ADC3644


工具/软件:

大家好、我设计了一款全差分放大器、其输出终端与 数据表的第 8.3.1.2.3.1 节(交流耦合)所示的输出终端等效。 断开连接时、VCM 为~900mV、但是、按照数据表的图 8.7 所示连接后、电压似乎降至~525mV。 这是否是解决方案的问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felipe:

    电路中的某个位置必须有短路或不良的焊点。 VCM 不应从 900mV 降至 525mV。

    如果您有可以分享的原理图、这可能会有所帮助。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rob、

    感谢你的帮助。 当我使用示波器探测放大器的输出时、出现问题。 如果我直接连接到 ADC3644、您知道这个问题是否会持续存在吗? 这是放大器的原理图、其中 VOCMB_ADC 是 ADC 的 VCM 输出。

    谢谢您、

    Felipe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felipe:

    很抱歉耽误你的时间。

    R3/R4 之间应存在 0.9VDC 的电压。 放大器上的 VOCM 连接应为+Vs/2。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rob、

    是的、R3/R4 之间的电压是 ADC 在 0.95V 时的输出、即从放大器去耦 2.5V 电压。 我的担心是、当我探测输出时、ADC 的直流电压显著下降至高于 0.95V。

    谢谢!

    Felipe