This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1219:器件选择

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1562051/ads1219-device-selection

器件型号:ADS1219
Thread 中讨论的其他器件:ADS1220

工具/软件:

尊敬的团队:  

请问您能为我们推荐一款 24 位、4 通道 ADC、集成式 LDO (3V 10mA) 吗? 如果 ENOB 能达到 23 位、这会很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun Liu:

    您能 帮助我回答主题跟踪工具套件中的问题吗? 我们将在等待您的回答时审查您的问题

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailun、

    我们很乐意提供建议。 您能否提供有关 ADC 将在此处测量的内容的更多信息?  ADS1220 将是一个 初始选项、但内部基准 电压限制在 2V 左右、ENOB 为 20 位。  

    此致、

    Jiyah