This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80502:类人机器人客户非常担心芯片的应用问题

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1561630/dac80502-the-humanoid-robot-customer-is-extremely-anxious-about-the-application-issue-of-the-chip

器件型号:DAC80502


工具/软件:

它用于控制后端的电流  现在可以读取芯片 ID、但配置后没有电压输出。  请帮助检查软件设置中的问题所在、并详细说明如何修改。  这个问题是最重要的

同时、您能否帮助查看原理图? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:  

    原理图看起来正常。 VCC_LED 电压电平是多少? 只要大于 3.3V、这个电压就不应该是问题。  

    增益寄存器的设置正确。 此寄存器的回读是否正确返回? 您能否检查驱动程序以确保将其写入寄存器 0x04?  

    状态寄存器的回读是什么?  

    SYNC 寄存器是否仍设置为默认值 0x0300?  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否还可以测量 VREFIO 引脚上的电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC_LED 5.02V
    VREFIO 2.514V
    DevID 0x0215
    增益 0x0003
    状态 0x0000
    同步 0x0300

    请帮忙看一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:  

    这里没有太多要做的事情。 寄存器看起来正确。 它们是否还可以从数据寄存器读回以确保执行写入? 您能否确认驱动程序正在 写入正确的寄存器?  

    他们能否在示波器上测量 I2C 写入并共享屏幕截图?  

    VREFIO 有点高。 他们是否能够设置任何其他器件或电路板上的输出电压? 还是全部失败?  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯