This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC0336-Q1:HVDC 的满标量程

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC0336-Q1, AMC0311D-Q1, LM27761, TLV9061-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1562241/amc0336-q1-full-scale-range-for-hvdc

器件型号:AMC0336-Q1
主题中讨论的其他器件: AMC0311D-Q1LM27761TLV9061-Q1

工具/软件:

这个问题似乎适用于所有 AMC03x6 和  AMC03x6-Q1。

我注意到、SNSN 输入可承受 AGND - 3V 至 AVDD + 0.5V 的输入。

这是否意味着我们可以使用外部电压基准(比如 1.25V)对输入进行电平转换、从而在直流应用中利用+/–1V 的满量程(线性)范围?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  您可以使用 AMC0336-Q1 进行双极直流测量、而无需偏置 SNSN、还是尝试使用外部基准将输入范围扩展至 0V 至 2V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    扩大覆盖范围。 我想使用 ΔΣ AMC0311D-Q1 的 Δ — Σ 调制器版本。 我的用例不能损失有效输入范围的一半。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    【更新】

    我正在考虑 2 种可能性。 首先、我根据 AMC0336-Q1 数据表推断、它使用伪差分输入。 其次、我测量的是高负电压。

    我正在考虑使用 LM27761 为 SNSN 生成–1V 基准、以适应–2V 至 0V 输入、如数据表中所述、SNSN 可以转到 AGND - 3V。

    我考虑的第二个解决方案是在反相配置中使用 TLV9061-Q1 等器件、并使用 ADR130 或 ADR510 来为 SNSN 提供 1V 基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您澄清您想要做什么。  所有数据表规格都基于 SNSN 连接到 AGND — 我不知道哪个(如果有)规格可能会受到影响。  花一天或两天时间咨询设计人员、并为您提供有关潜在用例的一些反馈。