This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:为什么需要 OPA333(位于数据表的图 9-6 中)

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1562595/ads1115-why-need-a-opa333-in-the-figre9-6-of-datasheet

器件型号:ADS1115


工具/软件:

在我的设计中、需要监控电流分流器。

为了减少电路、我将 Rshunt 直接连接到 ADS1115 的 INx。

是否正常?

由于 ADS1115 的 FSR(±0.256V)和 LSb (7.8uV) 就足够了。

FSR 的形式为–0.256v 至+0.256v、因此我无需使用 OPA 进行电平台升降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    ADC 的输入只接受正电压。  由于输入为差分、满量程范围显示为±0.256V、因此为 AINP-AINM。 如果 AINM 高于 AINP、则会产生负结果、但 AINP 和 AINM 都相对于接地仍为正电压。

    如果您需要测量双向电流、这将导致分流电阻器上产生正负压降、则仍需要移动信号以确保其为正、并可通过 ADC 的输入进行读取。

    此致、
    Joel