This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE11612-SEP:T1、T2 等时序参数在数据表中的第 15 页上表示什么?

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1562919/afe11612-sep-what-do-the-t1-t2-etc-timing-parameters-represent-on-pg-15-in-the-datasheet

器件型号:AFE11612-SEP


工具/软件:

它们是否与 第 13 页上的时序特性相对应? 如果是、如何对其进行解码?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lauren:

    看起来这些数字没有正确标记。 我更新了其中一个图、该图应能涵盖大多数时序特性。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

     

    谢谢、
    Erin