This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5689:DAC5689IRGCT、TRF370417IRGER

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF370417, DAC5689

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1562085/dac5689-dac5689irgct-trf370417irger

器件型号:DAC5689
主题中讨论的其他器件:TRF370417

工具/软件:

DAC5689IRGCT 和 TRF370417IRGER 申请汽车级替代产品

尊敬的 Texas Instruments 支持团队:

我目前在面向汽车应用的设计中使用了以下组件:

  • DAC5689IRGCT
  • TRF370417IRGER

查看数据表和产品页面后、我注意到这些器件为目录级、似乎不符合要求  AEC-Q100  或标记为汽车级。

请确认:

  1. 这些元件是否提供汽车级或军用版本。
  2. 如果没有,你可以建议  汽车级替代产品   功能等效器件  符合 AEC-Q100 标准的封装器件?
  3. 的可用性  PPAP 文档  以及建议替代产品的其他汽车合规详细信息。

我们致力于确保设计符合汽车标准、非常感谢您的指导。

此致、
Hemanth Kumar B S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hemanth、

    我已要求我们的团队对此进行调查、并将返回给您。

    -康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hemanth,

    目前、我们没有汽车级或军用级 TRF370417 器件、也没有很好的替代方案来建议使用更高等级的版本。 我们将牢记这一需要/愿望、以促进今后的发展。

    我们的 DAC 团队成员拥有此 e2e 主题、将对 DAC 的选项进行评论。

    基乌尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    DAC5689 相同 — 我们没有此器件的汽车版本。  

    事实上、唯一具有汽车级的器件是 https://www.ti.com/product/DAC900-Q1 

    此致、

    Sanjay R. Pithadia