This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:适当的 CLK 和 SYSREF 频率

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF, LMK04832, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1562259/adc12dj5200rf-proper-clk-and-sysref-frequencies

器件型号:ADC12DJ5200RF
主题中讨论的其他器件: LMK04832LMX2594

工具/软件:

TI 团队大家好、

我目前正在调查中所述的 ADC12DJ5200RF JESD204C 实现所需的 CLK 和 sysref 频率。 我希望在选择这些时钟频率时得到一些帮助。 假设我使用 TI LMK04832 进行时钟分配、并使用 TI LMX2594 射频合成器来生成 ADC 内核频率和系统参考频率。

我的应用需要的一般流程是:10MHz INPUT(输入)-> LMK04832(输出)-> 10MHz CLK 和 10MHz SYSREF 输出(输出)-> LMX2594)-> 5200MHz CLK 至 ADC12DJ5200RF;2.539MHz SYSREF CLK 至 ADC12DJ5200RF。

对于 CLK、我计划使用源自 LMX2594 射频合成器的 5.2GHz 输入、以实现最大双通道采样率。 鉴于我的计算结果是 2.539MHz、我担心的是如何为 SYSREF 产生如此精确的时钟? 我在下面写下了我的计算。  

我们计划使用下面突出显示的 JESD 配置。 我们计划使用单稳态方法进行 JESD 同步。

fsysref =(R * fclk)/(66 * 33 * E * n)

fsysref =(1.03125 * 5200MHz)/(66 * 33 * 1 * 1)

fsysref = 2.539MHz

时钟是否接近、例如使用 2.5MHz、这是否重要? 我已经了解到、在 JESD 同步的单次触发方法中、相位同步比精确的系统参考频率更重要。

感谢您的任何帮助! 如果您有任何问题、敬请告知。

此致、

Joseph Blank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    我不太清楚、您是尝试同步多个 ADC 还是仅同步一个 ADC?

    如果只有一个、则不需要使用 sysref。

    请提供建议。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    我只是尝试同步 1 个 ADC。 我现在看到了我的错误,谢谢!  

    顺便说一下、如果我要同步多个 ADC、我的问题仍然存在。 这可能是未来的用例。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    我在进一步的研究中得到了混合的信息。 听起来好像需要 sysref 来确保确定性延迟和对齐 ADC12DJ5200RF 内的内部时钟。 您能否进一步说明您认为不需要它的原因? 此外、如果您能回答我的其他问题、我将不胜感激。

    感谢您的持续支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    如果您参考 EVM 用户指南、这将为您提供设置器件并实现所需内容的良好指示。 我想知道您的时钟是否未被基准锁定。 例如、REFCLK 和采样时钟应相互同步并锁定基准。 请参阅下面的用户指南图。

    是的、频率需要准确而不是接近、这就像上所述没有锁定两个时钟频率 ref。

    此致、

    Rob