This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:一些问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ2700EVM, ADC12DJ5200RFEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1561414/adc12dj5200rfevm-some-questions

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM
《ADC12DJ2700EVM》中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的技术支持团队:

由于我在以下职位上得到的支持,我的评价自那时以来取得了进展。 谢谢你。

(+) ADC12DJ5200RFEVM:HSDC Pro 上的错误消息 — 数据转换器论坛-数据转换器 — TI E2E 支持论坛

我对此有几个问题。

・ENOB 测量值不如数据表中的值。
在 997MHz 下、–1dBFS:数据表:8.7 位、测量值:8.04 位
您是否有提高 ENOB 的建议?

・长时间使用会产生热量、导致噪声和温漂增加。
应用风扇减少了这些问题、这表明在设计过程中需要注意这一点。

评估板上的默认时钟源设置为外部时钟。
ADC12DJ2700EVM、板载时钟是默认值。
此变更是否有具体原因?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishii:

    如何收集测量结果? 请发送包含详细信息的方框图。 细节越多越好。

    我们需要了解 5200RF ADC 测试设置的所有详细信息、以及 SINAD 测量中包含或不包括哪些杂散、以便得出要测量的 ENOB 数。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    感谢您的答复。

    我会为 ENOB 制作一份报告并发送给您。

    您能评论以下问题吗?

    为什么 ADC12DJ5200RFEVM 的默认时钟是外部时钟?

    ------------------------

    评估板上的默认时钟源设置为外部时钟。
    ADC12DJ2700EVM、板载时钟是默认值。
    此变更是否有具体原因?

    ------------------------

    此致

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishii:

    板载时钟无法处理 EVM 上的所有用例、并且我们遇到了各种客户遇到的问题。

    最好将时钟设置为外部时钟。

    此致、

    Rob