This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588SEVM-PDK:采用 ADS8588S 的 PADC GUID

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC-PHI-PRU-EVM, TMDS64EVM, ADS8588SEVM-PDK, SYSCONFIG, ADS8588S, ADS8588H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1559674/ads8588sevm-pdk-padc-guid-with-ads8588s

器件型号:ADS8588SEVM-PDK
主题中讨论的其他器件:TMDS64EVM、ADC-PHI-PRU-EVM、 sysconfig、ADS8588SADS8588H

工具/软件:

您好!

我尝试使用 TMDS64EVM 和 ADS8588SEVM-PDK 与 ADC-PHI-PRU-EVM 连接来构建 PRU IO 示例

AM64x MCU+ SDK 11.01.00 中提供了该示例。

  • 使用 CCS 工程进行编译时、请从上述 system_freertos_prufw 的示例文件夹路径中导入 CCS 工程(它将自动导入 R5F 和 PRU 工程)作为所需的组合。
  • 导入工程时、SysConfig 将包含一个具有默认配置的 ADC 配置实例  、这些实例与 ADC-PHI-PRU-EVM 适配器板兼容、使用 R5F SysConfig 配置 ADC IC 所需的设置。

因此、我尝试通过 PADC GUI 修改 SysConfig、但不能选择 ADS8588S;只存在 ADS8588H。 我使用 ADS8588S。 是否可以选择 ADS8588H 并继续?

我可以在不使用 GUI 的情况下访问 SysConfig 吗?

下面是指向包含相关示例的 SDK 文档的链接。

software-dl.ti.com/.../EXAMPLES_PRU_ADC_ADS85x8.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Korshare:

    感谢您的提问! 是的、使用 ADS8588H 应该没问题。 这些器件相同、只有 ADS8588H 上的采样率更高。 您可以使用相同的示例、但根据需要调整 SCLK 和采样频率。

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Korshare:

    希望您能够继续您的项目。 要添加一些阐述、可在 CCS 工程中以 example.syscfg 的形式访问 SysConfig 输出文件。 如果您需要进一步说明、请告知我们。

    此致、
    Teja。