This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC11001B:SDO 的输出阻抗

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC11001B, BP-DAC11001EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1560592/dac11001b-output-impedance-of-sdo

器件型号:DAC11001B


工具/软件:

您好团队:

您能告诉我 DAC11001B SDO 的输出阻抗值吗?

这些信息有助于考虑倾销电阻器值。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Taketo-San,

    让我与我们的团队核实、我将在接下来的几天内回复您。

    通常、我们使用 4.7k Ω 至 10k Ω 作为数字输出端的上拉电阻。

    谢谢、
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sanjay-san、

    感谢您的支持。 我等待更新。

    我们需要用该信息定义的不是上拉电阻器、而是串联的阻尼电阻器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Taketo-San,

    您能否提供有关此 特定需求的更多详细信息? 我将与我的设计团队核实并得到正确的答案。

     谢谢、
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sanjay-san、

    如果器件和控制器彼此不靠近、我们必须考虑反射行为。 我认为 串联电阻在这种情况下有所帮助。

    BP-DAC11001EVM 的 SDO 线路中也具有 33 Ω 电阻。 您如何定义电阻值?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Taketo-San,

    感谢您的详细信息、请给我几天时间了解详细信息。 我希望这应该没问题。

    谢谢、
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sanjay-san、

    我等待您的更新。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Taketo-San,

    我们的设计团队对 SDO 输出阻抗进行了仿真、结果如下:  

    电源= 5V。

    下拉 (欧姆):弱 — 84.5,标称值: 58.22 AD 强: 47.71.

    上拉(欧姆) :弱 — 54.93,标称值: 37.94 AD 强: 29.25

    如果需要、请告知我其他任何详细信息。
     
    谢谢、
    Sanjay