This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:关于精度、增益误差

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299-4, ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1562007/ads1299-4-about-precision-gain-error

器件型号:ADS1299-4
主题: ADS1299 中讨论的其他器件

工具/软件:

感谢您的持续支持。
当我们通过在 IN2P 和 IN2N 之间以及在 IN3P 和 IN3N 之间应用 1.000Vpp 正弦波来测量应用中的波形振幅时、振幅为 0.986Vpp。 在我们的示例中、这表示误差约为 1.4%。 如果您知道此错误的原因、请告知。

作为参考、我们随附了 ADS1299-4 周围的电路图。
虽然它是为生物信号输入而设计的,但我们正在为我们的应用输入非生物信号。
ADS1299-4 寄存器如下所示。

- ID 3C
- config1 92
- CONFIG2 C2
- CONFIG3 E0
- LOFF 00
我的超次元帝国 60
第 40 章
第 40 章
第 60 章
- CH5SET 00
- CH6SET 00
- CH7SET 00
- CH8SET 00
- BIAS_SENSP 00
- BIAS_SENSN 00
- LOFF_SENSP 00
- LOFF_SENSN 00
- LOFF_FLIP 00
- LOFF_STATP 00
- LOFF_STATN 00
- GPIO 0F

请注意、ADS1299-4 的 MCLK 频率输入被设置为 1.924608MHz。 VREF 使用 ADS1299-4 的内部基准电压。 使用 DMM (VOAC7412、Iwatsu) 进行测量时、VREFP 引脚为 2.0005V、VREFN 引脚为–2.5000V、4.5V VREF 是准确的。 使用 T3AFG200 (LeCroy) 函数发生器、使用 DMM 测量的 1Vpp 正弦波的振幅为 353.15mVAC (998.96mVpp)。
放置在 ADS1299-4 的 IN3P-IN3N 引脚附近的 100pF 薄膜电容器 C72 的端子之间的电压为 352.33mVAC (996.54mVpp)、表示没有明显衰减。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Hidetuka-San、

    感谢您发送编修。  

    我可以问一下输入正弦波的频率和共模电压是多少? 我看到您使用的是±2.5V 模拟电源、因此 INxP 和 INxN 上的 0V 共模电压是正常的。

    您是否考虑了数字 sinc3 滤波器的衰减?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的及时答复。
    查看 ADS1299 数据表中的图 27 和 28 后、我立即了解了 Sinc3 滤波器的影响。 虽然我假定了零衰减、但我现在可以看出、50Hz 下会出现大约 0.8%的衰减、60Hz 下会出现大约 1.1%的衰减。

    输入正弦波频率为 50Hz。
    我认为共模电压为 0V。


    由于我们的应用的性质、我们使用 ADS1299 以 3759Hz 的频率进行采样、但我们以 1253Hz 的下采样率处理信号。
    我们在 1253Hz 下绘制了 Sinc3 滤波器特性。 由于我们正在对数据进行下采样、因此我们认为它大致相当于公式 (7)。
    由于输入信号频率为 50Hz、在我们的示例中、增益约为 99.217%、而不是 100%。 考虑到 Sinc3 滤波器会将增益衰减约 0.783%、真实值为 992.17mVpp。

    考虑到函数发生器 T3AFG200 的精度为+/–1%、数字万用表 VOAC7412 的精度为+/–0.4%+ 15 位、ADS1299 的增益误差为 0.1%(典型值)、0.5%(max)、我们知道测量结果的准确性得到保证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    从那时起、我们还验证了我们的应用。 该应用使用抗混叠滤波器(具有 4 个块的 8 阶 IIR 滤波器)。  请参考、此滤波器应用于以 3759Hz 的数据速率采样的数据。 随后将其下采样至 1253Hz。 由于此滤波器的设计采用了 0.2dB 的纹波带宽、我们发现它可能会导致 2.2%的最大偏差。

    因此、我们将 纹波带宽更改为 0.01dB、从而将偏差范围减小至约 0.1%。
    您对我们的询问的见解使我们有了新的重要了解。 我们由衷地感谢它。