This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J69:有关上述规格的 ADC 和 DAC 建议

Guru**** 2584355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1560358/ads54j69-regarding-suggestion-on-adc-and-dac-for-mentioned-specifications

部件号:ADS54J69


工具/软件:

您好!

我正在寻找具有以下规格的 ADC 和 DAC:

ADC:

分辨率:16 位

接口:支持子类 1 的 JESD204B

ADC 通道:4.

ADC 采样率:500MSPS

ADC 输入满量程:2V(峰峰值)

SFDR:75dB

SNR:70dB

ADC 输入带宽:100MHz (3dB)

DAC:

DAC 最大采样速率:500MSPS

DAC 通道:4.

DAC 基准电压:1V(峰峰值)

请针对上述规格建议相关的 ADC 和 DAC。

此致、  

Sahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sahil:  

    让我们在邮件中讨论一下。 我刚刚发送了一封电子邮件。

    此致、

    Gowtham