This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588S:关于输入阻抗。

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1562952/ads8588s-about-input-impedance

器件型号:ADS8588S


工具/软件:

你好 Türkiye 的首都!

我们计划在我们的工程中使用此 ADC。 我对以下方面有不同的问题:

  • 就在 ADC 输入之前、我想实施多路信号分离器以尝试不同场景。
    • 因为我不想加载传感器的输出、所以要使用 INA、您有什么建议吗? 如果我使用简单的 1:1 多路复用器、是否应该在输入引脚之前实现 LPF、或者是否也可以在输出中实现?
  • ADC 输入定义为 1M Ω 和纯阻性;
    • ADC 具有内部 LPF 和数字滤波器、但我仍然希望在输入之前实现低通滤波器、我应该如何了解该输入阻抗。 它串行连接到负和正、还是负和正(并联)之间的输入阻抗、因为这会定义我的带宽、所以它非常重要。

 感谢您提前提供建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Berke:

    感谢您的文章,所有的方式从 Türkiye ! 请问您正在从事哪种类型的项目以进一步了解系统?

    1. 对于仪表放大器、可以尝试 PGA849。 对于多路复用器之前或之后的 LPF、这两种方法都是可以接受的、具体取决于您计划对 ADC 进行采样的速度:
      1. 如果在多路复用器之前放置 LPF、您需要多个 LPF、但输入信号在进入多路复用器之前已稳定。 多路复用器上的通道变化引入的小阶跃也能够在由 ADC 采样之前稳定下来。
      2. 如果将 LPF 放置在 MUX 之后、则只需要一个 LPF。 但是、多路复用器通道开关引入的阶跃可能在进入 LPF 之前不够快地稳定、这可能会导致建立误差。 但是、如果您打算更慢地采样、这将很好。 以下是一个应用手册、其中包含有关使用外部多路复用器和稳定的一些额外详细信息: https://www.ti.com/lit/ab/sbaa578b/sbaa578b.pdf
    2. 是的、正负输入端都串联了 1M Ω 输入阻抗。 您可以在输入端放置一个 RC、但请注意、RC 阻抗可能与 1M Ω 输入阻抗相互作用并引入一些增益误差。 关于匹配正负通道阻抗以避免偏移误差的另一个注意事项:

    希望这能有所帮助!

    此致、

    Samiha