This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1244:申请建议:用于生物电势 (ECG) 采集的紧凑型低噪声 ADC

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L11, ADS1299, ADS127L18, ADS131E08, ADS7066, ADS8904B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1560124/ads1244-request-for-recommendation-compact-low-noise-adc-for-biopotential-ecg-acquisition

器件型号:ADS1244
Thread 中讨论的其他器件:ADS1299ADS127L18ADS131E08ADS7066、ADS127L11、 ADS8904B

工具/软件:

尊敬的先生或女士:

我正在寻找一款高度紧凑、低噪声、精确且适用于生物电势信号采集(例如 ECG)的 ADC。 我的目标是将 ADC 尽可能靠近电极前端放大器放置、从而更大程度地减少信号衰减、且无需使用功能齐全的模拟前端(例如 ADS1299)。

您能否从您的产品系列中推荐一款针对医疗应用进行优化、支持约 4000SPS 采样率并采用超小封装的合适 ADC?

提前感谢您的帮助。

此致、
Shimon Hayun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shimon、

    我们有几个选项可能会让您的应用感兴趣。 ADS131E08 是适用于医疗应用的最接近 ADS1299 的解决方案。 对于更小的封装选项、ADS127L18 或 ADS7066 将是更强大的选项。 我在下面提供了一个比较表、以便更好地比较这些解决方案。  

    ADS131E08

    ADS127L18

    ADS7066

    说明

    用于电源监控和保护的 24 位 64kSPS 8 通道同步采样 Δ — Σ ADC

    八通道、同步采样、512kSPS 宽带 24 位 Δ — Σ ADC

    具有内部基准、GPIO 和 SPI 的八通道、250kSPS、16 位模数转换器

    分辨率(位)

    24

    24

    16

    采样速率 (max)(ksps)

    64

    512

    250

    输入通道的数量

    8.

    8.

    8.

    接口类型

    SPI

    测量

    SPI

    都有效

    Δ — Σ

    Δ — Σ

    SAR

    输入类型

    差分/伪差分

    差分/伪差分/单端

    单端

    多通道配置

    同时采样

    同时采样

    兼容性

    额定值

    目录

    目录

    目录

    基准模式

    外部/内部

    外部广播

    外部/内部

    功能

    可实现菊花链/GPIO/振荡器/PGA

    可实现菊花链/振荡器/宽带

    可实现菊花链/GPIO/小尺寸

    工作温度范围(°C)

    –40 至 105

    –40°C 至 125°C

    –40°C 至 125°C

    封装类型

    TQFP

    VQFN

    DSBGA/WQFN

    引脚数

    64

    56

    16

    封装面积 (mm^2)

    144.0

    49.0

    2.56/9.

    封装尺寸(长 x 宽)(mm)

    12 x 12

    7 x 7

    1.6 x 1.6/3 x 3

    SNR (dB)

    107.0

    110.0

    86.0

    链路状态

    编程

    编程

    编程

    此致、

    Jiyah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiyah,

    感谢您提供的信息和比较表 — 非常有帮助!

    根据我最初的要求(适用于 ECG 等生物电位信号的高度紧凑、低噪声 ADC、~4000SPS,超小封装)、您是否还能提供单通道 ADC 解决方案的建议? 由于我希望将 ADC 放置在尽可能靠近电极前端放大器的位置、因此单通道选项可能更适合我的应用。

    强烈希望提供一个类似的比较表、其中显示单通道替代产品的主要规格。

    感谢您的持续帮助。

    此致、

    Shimon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shimon、

    当然。 我在下面列出了一些单通道 选项的表格。 根据给定的规格、我认为 ADS127L11 将是更合适的 ADC。  

    参数

    ADS127L11

    ADS8904B

    说明

    具有易于驱动的输入和宽带或低延迟滤波器的 24 位 400kSPS Δ — Σ ADC

    具有内部 VREF 缓冲器、内部 LDO 和增强型 SPI 的 20 位 250kSPS 单通道 SAR ADC

    分辨率(位)

    24

    20

    采样速率 (max)(ksps)

    1000

    250

    输入通道的数量

    1.

    1.

    接口类型

    SPI

    增强型 SPI/SPI

    都有效

    Δ — Σ

    SAR

    输入类型

    差分/伪差分/单端

    差分输出

    多通道配置

    不适用

    不适用

    额定值

    目录

    目录

    基准模式

    外部广播

    外部广播

    功能

    可实现菊花链/振荡器/宽带

    可实现菊花链/振荡器

    工作温度范围(°C)

    –40°C 至 125°C

    –40°C 至 125°C

    封装类型

    TSSOP/WQFN

    VQFN

    引脚数

    20

    24

    封装面积 (mm^2)

    9/41.6

    16.0

    封装尺寸(长 x 宽)(mm)

    3 x 3/6.5 x 6.4

    4 x 4

    SNR (dB)

    110.0

    104.5.

    链路状态

    编程

    编程

    此致、

    Jiyah