This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J50EVM:关于使用问题的 TSW14J50EVM 咨询

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12J2700, TSW14J57EVM, TSW14J50EVM, ADC12J2700EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1558566/tsw14j50evm-tsw14j50evm-consultation-on-usage-issues

器件型号:TSW14J50EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12J2700TSW14J57EVMADC12J2700EVM

工具/软件:

你(们)好

 本产品为 DC23+。 我们在机器上使用了它。 1pcs 的初始测试很好、但大约一分钟后无法正常测试、TSW 电路板需要重新启动
4PCSZ 测试未运行。 您能否帮助确认上述原因以及如何解决? 谢谢 youe2e.ti.com/.../video_2800_43_2900_.mp4e2e.ti.com/.../video_2800_42_2900_.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li:

    您能否告知 您在此 TSW EVM 中使用哪个器件 (ADC 或 DAC) 进行评估?

    不建议将此 TSW 板用于较新的器件。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob

    我们将使用 ADC、ADC 板与此 TSW 板结合使用
    主要用于信号收集

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li:

    ADC 的器件型号是什么?

    是否确定有适用于 ADC 的推荐数据采集板?

    这就是我需要先检查的内容。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    我们使用的 ADC 是:ADC12J2700
    请帮助确认、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li:

    请使用/订购 TSW14J57EVM。

    这是适用于此 EVM 的正确数据采集板。

    J50 数据采集 Brd 将不起作用、并且不支持此固件。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请帮助我确认哪个具有相似性能和接口的 ADC 板卡与 TSW14J50EVM 模型兼容

    谢谢 你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li:

    我们没有此数据采集板的任何固件、因此多年来一直不为其提供支持。

    我们也已淘汰此电路板。

    如果您计划继续使用 ADC12j2700EVM、则需要 TSW14J57EVM 进行数据采集。

    由于 FPGA 在制造过程中已停产、因此该电路板最近也已停产。 不过、我可以离线帮您找到电路板。

    请提供建议。

    谢谢、

    Rob