This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:ADS1263 SPI 问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, ADS1263, ADS1247, ADS1235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1562291/ads1263-ads1263-spi-problem

器件型号:ADS1263
Thread 中讨论的其他器件: ADS1247ADS1235、ADS1248

工具/软件:

您好、

我已经通过网上商店买了 ads1263 waveshare 模块。 我已将模块与 Raspberry PI 板连接、以便轻松进行电源连接、为了进行 SPI 通信、我将其与 STM32 板连接。

我遇到的问题是、在读取寄存器时、它始终会发送我 0xFE。 我已经检查了我所有的 SPI 连接和代码、因为我已经使用了 ADS1247、ADS1248 和 ADS1235、但在此 IC 中、我遇到了问题。 任何帮助都将非常感谢。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nimit Vachhani:

    您能否向我们发送逻辑分析仪捕获结果、其中显示了 ADC 与控制器之间的通信? 我们需要查看 CS、SCLK、DIN、DOUT 和 DRDY 信号。 请确保提供了时序信息、并且图上标记清晰

    您还可以向我们发送您的寄存器设置吗?

    最后、请注意、TI 不直接支持波形布板。 如果您使用该板时遇到问题、则必须联系制造商。

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Well Bryan、

    事实证明、我的 STM32 电路板存在 SPI 问题。 它可与另一个板配合使用、并可与 RPi 正常工作。 感谢您发送编修。