This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:在 Loop+/Loop-之间、无法看到 DAC161S997 的 4 –20mA 输出电流。

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1561958/dac161s997-could-not-see-dac161s997-for-4-20ma-output-current-between-loop-loop-

部件号:DAC161S997


工具/软件:

我在设计适用于 4 –20mA 输出电路的 DAC161S997 时参考了您的 EVN 和数据表。 但我们无法看到 Loop+/Loop-之间有任何输出电流。请检查下面中的电路范围并提供您的建议。

如果您能找到任何问题、请告诉我。 这是我们客户的紧急请求。 DACCODE 设置似乎正常。

此致、

Koyu Yamanoi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koyu-san,

    我很抱歉,上周我没有机会回答这个问题 — 我离开了办公室。

    对于该电路、环路中的电流稳定到什么? 当前是 0mA 吗?  

    我现在看到的唯一一件事是昏迷和 COMD 应该处于相同的电势或连接。 它们在数据表第 1 页的方框图中显示为连接状态。 你能否检查你的电路,以确保 COMA 和 COMD 之间不会相对于彼此浮动?

    Joseph Wu