This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:下电上电后读数偏移较大

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5907, ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1562817/ads1232-large-drifted-offset-on-readings-after-power-cycle

器件型号:ADS1232
以下主题中讨论的其他器件:LP5907

工具/软件:

我已阅读了多个其他论坛、并尝试了我能想到的一切、包括加电后 PWDN 引脚的最小 26us 脉冲。 我在该电路中尝试了多个 ADS1232 芯片、以验证它是否不是 IC 本身。 我开始想知道将 AVDD 置于 3V LDO 稳压器上是否会导致我几分钟内不退出漂移状态。  更新后的数据表专门说明确保切换 PWDN 引脚 2 次、以便在加电后摆脱此类情况。 我观察到、我使用 FET 移除 DVDD 引脚的 3.3V 电源、这样应该会很快出现问题、但我担心的是、FET 的输出也会馈送 3V 稳压器 (LP5907)、该稳压器负责为 AVDD 引脚供电。 建议使该电压尽可能稳定、以便将该稳压器置于 DVDD 和 AVDD 之间。 由于稳压器在那里、我还在稳压器的输入和输出上有一个 10uf 电容器。 您是否认为 DVDD 和 AVDD 引脚上的这个移动时序(由于 3V 稳压器输出电容器、可能是 20ms)可能 会导致无法从偏移的读数中恢复?

这是在一个电池供电的设备,我已经在以前的论坛上阅读,建议尝试和计时它+ 26 次,让它做一个自我校准。 但在我的应用中、终端器件无法处理移位、因为它会在下电上电过程中记住闪存中之前的零(和跨度)值。 如果要进行自校准、我认为这会对从之前的微控制器零点和跨度中获知的零值和跨度值产生负面影响。 如果我错了、请纠正我吗? 每次出现这种漂移时、最终用户都无法重新跨越。

我还发现、在 DVDD/AVDD 引脚之前播放增益引脚似乎会更频繁地触发其进入这种偏移值状态。 请参阅随附的图像以向您展示接线示例。 ADS 上的所有 DIN 都连接一个微控制器。 请帮助我提出我可以做的建议或试验? 我甚至在向 DVDD/AVDD 供电后多次尝试对 PWDN 引脚进行脉冲处理、除了时间(分钟,而不是秒)似乎没能让它退出这种错误的偏移值状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonathan、

    欢迎来到 TI E2E 社区。

    对 DVDD 电源进行下电上电时、电压必须降至接近 0V。  我没有确切的数字、但低于 0.3V 通常就足够了。  您是否能够确认引脚 1 DVDD 处于“关闭“状态的电压接近 0V?  

    此外、当断开 DVDD 的电源时、所有数字输入引脚都必须为 0V(逻辑 0)并保持为 0V、直到 DVDD 电源重新上电至指定的工作电压。  系统中用于确认逻辑 0 的数字输入引脚包括 A0、TEMP、GAIN0、GAIN1、/PWDN、 SCLK 和速度。  如果这些引脚中的任何一个处于逻辑高电平 (3.3V)、则内部逻辑可能会进入锁存状态、而通过向/PWDN 引脚发送脉冲无法恢复该状态。  唯一恢复方法是断开所有引脚的电源。

    模拟输入相对于 AVDD 电源具有类似的限制、但只要所有模拟输入 (AINP1、AINN1 和 REFP) 仅由 AVDD 电源 (3VCLEAN) 供电、则不可能出现这种情况。

    此外、我假设 FET 控制 DVDD(和 AVDD)的原因是为了降低功耗。  我建议您使用/PWDN (引脚 22)实现此功能、并使用 FET 通过低侧开关(或 NMOS FET)切断电桥的电源。  这将避免您遇到的增益误差问题、因为 AVDD/DVDD 引脚将始终偏置在正常工作电压下。

    回答您的问题:

    您是否认为 DVDD 和 AVDD 引脚上的这个移动时序(由于 3V 稳压器输出电容器、可能是 20ms)可能 会导致无法从偏移的读数中恢复?

    否、根据数据表中的表 7-13、在 AVDD 和 DVDD 稳定后切换/PWDN 引脚时、没有上电序列要求。

    如果要进行自校准、我认为这会对从之前的微控制器零点和跨度中获知的零值和跨度值产生负面影响。 如果我错了、请纠正我吗?

    您是对的。  您不希望使用自校准功能、因为这会改变用于确定工厂校准系数的失调电平。  

    如果您要校正器件/系统温漂、我建议您使用您自己的固件/算法在系统级别进行此校正。  这通常会提供更好的结果、因为您可以对多个读数求平均值以降低噪声(多于内部失调电压校准)、并且还可以解决桥式传感器中的任何温漂。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用