This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3171:初始化期间 DAC3171 上出现意外的 DacClk 消失警报

Guru**** 2572065 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC3171, LMK04821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1555526/dac3171-unexpected-dacclk-gone-alarm-on-dac3171-during-initialization

部件号:DAC3171
主题中讨论 的其他器件:LMK04821

工具/软件:

你好

使用 DAC3171 时、我们遇到意外行为。
我们有一块电路板、可承载 4 个独立的 DAC、所有 DAC 均由 FPGA 驱动。
DACCLK 由 LMK04821 提供。

我们遵循的初始化序列如下:

  • 给器件上电

  • 在自由运行模式下应用 DACCLK

  • 配置寄存器

  • 重置报警(通过写入) CONFIG5 = 0x0000

  • 读回警报位

在某些情况下、4 个 DAC 中有一个或多个报告 DacClk 消失了 警报。 此事件很少发生、并且仅在某些电路板上发生。

我们希望了解:

  • 即使持续提供 DACCLK、哪些条件也可能产生该警报;

  • 您建议哪些检查或测量以进一步调查问题。

请查看随附的配置寄存器

感谢您的支持。

e2e.ti.com/.../Dac3171_5F00_Dac0.log




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessandro:

    即使警报状态处于活动状态、DAC 在此期间是否正确输出?

    谢谢、

    Rob