This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:SN74AXC4T774

Guru**** 2586915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1562938/sn74axc4t774-sn74axc4t774

器件型号:SN74AXC4T774


工具/软件:

你(们)好

如果输入信号压摆率为 5V/ns、则在 使用 100MHz 频率进行向下转换时输出压摆率将是多少、如下所示。

案例 1: 3.3V 至 0.8V  (A 至 B)

CASE2: 3.3V 至 2.5V (A 至 B)

它会保持相同的压摆率 5V/ns 还是会有任何偏差?

此致