This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282-SP:写寄存器命令后的中断行为

Guru**** 2551730 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1282-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1562146/ads1282-sp-interruption-behaviour-after-a-write-register-command

部件号:ADS1282-SP


工具/软件:

数据表  SBAS691B –2016 年 3 月–2018 年 10 月修订   ADS1282-SP 第 40 页:

“寄存器写入操作后、ADC 复位、导致 63 次读数中断“

1 这种中断的含义是什么? 无法通过 SPI 发送命令? 无法获取值? 在这种中断期间、我们可以做什么?

2/中断持续时间:63 个读数= 63 / Fdata =~ 16 毫秒、4000 SPS?

3 时序的开始是从命令的最后一个字节的末尾开始的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hugo、

    欢迎来到 TI E2E 社区。

    1、 写入操作后保持寄存器值、但数字滤波器复位。  复位后、在转换结果准确之前需要一个稳定时间。  该时间为 t-DR=63 个读数、或 63*t-data、其中 t-data 是数据速率周期。

    2. 是的,你是对的。  T-DR=63/Fdata=63/4000=15.75ms。  请注意、63 也是近似值。  确切时间在数据表中的脉冲同步时序下指定。

    3、 具体时序如图 46 所示。  在命令最后一个字节结束时、系统时钟的下一个上升沿将是 t-DR 周期的开始。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的回答。

    1.“保持寄存器值“-->因此、为了确保这一点、我们不应在该阶段执行采集操作。 但正如您所说,寄存器值保持,并且仍然可以执行不同的命令(读取, SDAT,同步 RDATAC 等)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hugo、

    是的、正确。  您可以在数字滤波器的稳定时间内执行其他命令。  但是、如果您发送另一个寄存器写入或 SYNC 命令、这将再次复位数字滤波器、从而延长第一个转换结果可用之前所需的时间。

    此致、
    Keith