This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8028:Linux 驱动程序

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1562834/ads8028-linux-driver

部件号:ADS8028


工具/软件:

您好的团队、

我的客户正在寻找 ADS8028 的 Linux 驱动程序。 您是否有关于 Linux 驱动程序是否可用或是否可以正常工作的任何指导?

如果没有、建议的替代路径是什么? 该客户希望配置 SPI 接口、设置 ADC 通道和从 ADS8028 读取数据。 也许我们有您能分享的测试代码?

此致、

Brian Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    到目前为止、我们尚未开发任何第一方或官方的 Linux 驱动程序。 我们正在研究新的发展、但尚未就此器件进行讨论。

    遗憾的是、我们也没有显示示例代码。 此时、我们可以支持对数字接口相关问题提供更直接的支持。 目前、新的发展将更难支持。

    这一领域对我们来说是一个非常明显的差距、我们正在努力解决这一问题、但除了这一点之外、不能作出进一步的承诺

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    感谢您的答复。 那么、对于客户评估、通常建议使用什么? 显然、我们可以建议使用 EVM 进行非 Linux 和独立器件评估(我将检查这是否可以满足客户的要求)、但对于系统内测试、典型的是什么?  

    (请原谅我的基本问题,因为我通常不支持数据转换器业务,所以这对我来说是新领域)

    此致、

    Brian Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    也许我们应该在内部考虑这个问题。 请随时给我发送一封电子邮件进行讨论。

    此致、
    Joel