This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8830:电压基准标称值

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1562626/dac8830-voltage-reference-nominal-value

器件型号:DAC8830


工具/软件:

尊敬的团队:  

我们工程中使用的 DAC8830ICDRG4。 电压基准标称值 (REF) 为 5.006V、高于 VDD (5V)。

是否允许 REF 相对于 VDD 轻微超出;如果是、则 REF 的最大允许超出值相对于 VDD 是多少、以及该超出值将如何影响 DAC 的精度特性。

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad、  

    这是允许的。 VREF 上的最大电压为 VDD + 0.3V。 超过此电压、内部 ESD 二极管将导通。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯