This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102:互调失真

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1562309/adc128s102-inter-modulation-distortion

部件号:ADC128S102


工具/软件:

尊敬的团队:

您能否建议使用 ADC128S102 的 模拟前端电路在 5V 电压下进行 IMD 测试或对相同的电路进行测试、以及在软件中需要注意的事项(如果有)?


预期的二阶 IMD 低于–78dB、但下面的频谱显示 FA-FB 为–70dB、请帮助解决此问题。



此致、

Muhammed ESA A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammed:

    您能描述一下用于测试的条件吗? 您是否能够共享此测试期间收集的数据的日志? 我可以尝试重新运行计算或查看条件。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为初步测试、我将确保输入信号非常接近 ADC 的满量程输入范围 (0V 至 5V)。 我的目标是比满量程 (4.886Vpp) 或更高低–0.2dB。  

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joel

    感谢您的输入。

    输入 IMD 频率:

    FA = 19230.7692307692Hz
    FB = 20833.333333333333Hz
    Vmax = 4.27V


    DUT 侧:

    Fs = 1MSPS
    捕获的数据= 62400 个样本


    此致、

    Muhammed ESA A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammed:

    如何产生这些频率?

    我还建议采集 2^19 个以上的样本。 这样可以在频段数量中提供更好的分辨率、并有助于降低噪声和谐波。  

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    我正在使用 16 位 AWG 仪器生成上述频率。

    您能帮助我了解一下、它是以 2^19 个样本计算的、背后的原因是什么。


    此致、

    Muhammed ESA A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammed:

    简单地说、它可以减少频域中的频谱泄漏。 下面的视频对此进行了更好的说明。 这将有助于在不应用窗口化函数的情况下提高 SNR 和 THD。 由于 IMD 是一种失真形式、我希望它也会有所帮助、尽管我对这一点不确定。  

    https://www.ti.com/video/5834902778001

    https://www.ti.com/video/5466154855001

    您是否能够收集更多样本、或者在某种程度上受可用内存的限制? 在任何情况下、您是否能够共享数据本身? 我可以尝试将它插入我这边、看看我是否获得类似的结果。

    我还可以尝试对 ADC128S102 EVM 板进行类似的设置。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    当然、感谢您的意见。

    由于仪器具有足够的存储器、因此可以从 DUT 采集更多数据。

    我很快就会分享原始数据。


    此致、

    Muhammed ESA A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    此问题已解决、因为信号发生器会产生这些尖峰、同样也会反映 在 DUT 输出中。



    此致、

    Muhammed ESA A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有意思。 感谢您的分享。 这种情况的解决方案是什么? 过滤输出?

    此致、
    Joel