This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L21:用于连续 SPI 读取的单独或联接接接地平面

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1563596/ads127l21-separate-or-joined-ground-planes-for-continuous-spi-read

器件型号:ADS127L21


工具/软件:

您好 ADC 团队:

我们正在为 ADS127L21 构建一个测试板、并试图决定是将模拟和数字接地分离还是连接。

我认为将模拟接地和数字接地分开是常见的做法。 不过、数据表中显示 好极了 除非预计会出现波动、否则应将其合并。

我的用例是从 ADS127L21 持续检索 SPI 数据。 这是否会导致模拟电源出现噪声、需要我将接地分开? 还是没有必要、我可以结合使用吗? 电路板上没有其他开关或干扰。 这是一个简单的电路板:ADC 从温度传感器获取电压数据、然后通过 SPI 将其发送到 MCU。

旁注:我们在 Altium 库中找不到 ADS127L21,因此必须在原理图中使用类似的器件型号 — 是否没有可用的模型?

期待您的建议。

谢谢您、

Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer 您好:

    只要数字信号和模拟信号在电路板布局布线中被分离、并且不在不同的 PCB 层上直接相互交叉、就可以从噪声的角度使用实心接地平面或分割平面。  如果您可以使用实心接地层、通常具有更好的 ESD/EOS 性能、因此我们在大多数用例中推荐使用实心接地层。

    但是、您可以使用分割平面、同时仍能获得良好的性能。  如果使用双极+/–2.5V 电源运行 ADC 模拟电源、则必须使用分离平面。  该评估板支持双极电源、因此 AVSS 和 DGND 位于单独的平面上、我们能够获得数据表中的噪声性能。

    我将通过电子邮件与您联系有关 Altium 库的信息。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用