This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1294R:呼吸

Guru**** 2867140 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1294R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1558960/ads1294r-respiration

器件型号:ADS1294R


工具/软件:

团队、

我们目前面临呼吸波形问题、并怀疑噪声耦合可能导致该问题。
我们使用的是 ADS1294R 添加模拟前端 IC。

以下是前端部分中使用的一些关键元件:

  • 多路复用器器件型号 :MC14053BDG
  • 使用的钳位二极管 : BAV99LT1G
  • 使用 GDT :B88069X6241T902

请您就可能有助于解决此问题的硬件改进或最佳实践提供见解或建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tolstoy、

    感谢您发送编修。

    我不会立即熟悉列出的器件。 也许要开始调试、您可以尝试移除二极管和 GDT 吗? 是否可以绕过多路复用器?

    后续步骤将涉及增大呼吸 TX 电流摆幅 (RESP_MODP/N)。 您能否分享原理图的 ADS1294R 部分以及寄存器设置?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的建议。 请查看随附的 ADS1294R 部分原理图以及寄存器设置。

    根据这些详细信息、请提供您的意见。



    或 REG

    7.

    6.

    5.

    4.

    3.

    2.

    1.

    0

    Name

    RESP_DEMOD_EN1

    RESP_MOD_EN1

    保留

    RESP_PH[2:0]

    RESP_CTRL[1:0]

    设置为

    1.

    1.

    1.

    1.

    0

    0

    1.

    0

    CONFIG4:FREQ

    7.

    6.

    5.

    4.

    3.

    2.

    1.

    0

    Name

    RESP_FREQ[2:0]

    0

    Single_Shot

    WCT_TO_RLD

    PD_LOFF_CO 0 MP

    0

    设置为

    0

    0

    1.

    0

    0

    0

    1.

    0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tolstoy、

    您是否仍需要有关此问题的帮助?

    我认为原理图看起来可以。 我注意到的主要区别是 R135 和 R136 的值= 24.9K、这小于我们 EVM 上使用的值 (40.2k)。 这将略微增加 RESP_MOD 电流、如果接收到的信号摆幅过低、我建议使用这种电流。

    您能否分享在当前设置中观察到的结果以及其余的器件寄存器设置? 此外、您的测量中使用的呼吸振幅和基线阻抗是多少? 您是否使用患者模拟器进行测试?

    此致、

    Ryan