This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142-Q1:此 DQC10 封装是否有建议的焊盘图案?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7142-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1563549/ads7142-q1-is-there-a-recommended-land-pattern-for-this-dqc10-package

器件型号:ADS7142-Q1


工具/软件:

是否有针对该 DQC10 封装的推荐焊盘图案? WSON - 0.8mm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Ann、

    请看一下数据表的第 79 页。 如果这正是您想要的、请告诉我。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joel!  这不是 ADS7142-Q1 的数据表...  我是否可以假设 DQC0010A 的焊盘图案与 DQC 10 相同?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Ann、

    是的、DQC-10 为 DQC0010(修订版 A)。 下面是我所查看文档的链接、也可通过 ADS7142-Q1 主页数据表链接获取。 如果您看到该页面、请告诉我。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads7142-q1.pdf

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了!! 感谢你的评分 Slight smileμ s