This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL0501-100:当它们通过 SPI 输入所需的设置时、无法工作

Guru**** 2539810 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL0501-100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1558446/tpl0501-100-can-not-work-when-they-input-the-desired-setting-by-spi

部件号:TPL0501-100


工具/软件:

您好的团队、

我的客户使用 TPL0501-100 替换变频驱动器项目中的 ADI 器件。

他们发现在自己的电路板上、TPL0501-100 无法工作、并将 R_WL 更改为所需的电阻。

SPI CLK 频率为 4.5MHz。

如您所见、它们发送了多种组合、但 R_WL 的输出错误。

您对此问题有何见解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    示波器上的绿线和黄线是什么? 您是否也可以在示波器屏幕截图中共享/CS 行? 或者、如果是绿线、那么在执行写入命令后它何时变为高电平?  

    数字电位器在写入新代码时是否具有错误的输出? 还是保持在 50k 的默认输出?  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jones:

    CH1 是 IC 的 L 引脚。  CH2 为 SPI_CSn。 CH3 为 SPI_CLK。 CH4 是 SPI_MOSI。

    如果客户通过 SPI 更改寄存器、电阻值将会改变。

    如原理图中所示、客户将 H 和 W 连接在一起。 还有一个电阻器+一个电容器、与 W 到 L 并行。我不知道它是否会影响精度。  

    现在的问题是、输出将有一个高达 8%的间隙或误差。 由于客户设置值为 100k Ω、误差将很大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    客户将数字电位器用作变阻器/可变电阻器。 端到端电阻器容差为 ±20%。 因此预计它们会出现较大的误差。 看来 ADI 器件具有类似的误差、INL/DNL 更差。 我仍然不清楚客户是否担心他们看到的错误、或者设备运行有问题。 您能解释一下吗?  

    您能解释一下您分享的表中的列是什么吗? 和电阻?  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jones:

    第一列是其机器的设置。 第二个是预期的 WL 值。 第三是它们测量的实际值。 最后是错误率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    第一列中的代码与预期的电阻值不匹配。 这是数据表中的一个示例。 机器设置与旋钮步骤有何关联?  

    我仍然不清楚客户是否担心他们看到的错误、或者设备运行有问题。 您能解释一下吗?  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯