This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3283EVM:使用参考设计原理图进行设计时的问题:输出信号链/交流/直流耦合/DNI 元件中的变压器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3283, DAC3282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1564354/dac3283evm-questions-while-designing-with-the-reference-design-schematic-transformers-in-output-signal-chain-ac--dc-coupling-dni-components

部件号:DAC3283EVM
主题中讨论的其他器件:DAC3283DAC3282

工具/软件:

我正在开发一款具有不同 ADC 和 DAC3283 的 PCB、DAC3283 将通过 FMC 连接到 FPGA。 到目前为止、使用了 Abaco FMC151(使用 DAC3283)。 DAC 侧不需要更改、因此 DAC 器件基本上应与 FMC151 相同。 在原理图设计中、我使用 DAC328x EVM 原理图作为参考。 我在这方面没有经验、我的同事也没有经验、所以有几个问题出现、如果有人能提供一些答案、告诉我我我的理解是否正确、我将不胜感激。

  1. 输出通过变压器耦合、单端输出信号位于连接器 J3 和 J1 上。 由于变压器、该信号是交流耦合的、对吧?
  2. 在 FMC151 中、输出为直流耦合。 如果我还想获得直流耦合输出、需要使用放大器而不是变压器、是这样吗?
  3. 不知何故,我不能完全理解什么会更好。 何时需要直流耦合或交流耦合输出? 据我所知、直流耦合可提供原始信号、但需要消除直流失调电压。 交流耦合是否比消除偏移更能改变信号? 为什么我可能对直流耦合输出感兴趣?
  4. 如果我不使用调制器、连接器 J2 和 J4 实际上不是必需的?
  5. 为什么对于不同的 DAC 输出、这些变压器会镜像? 对于 B、J1 连接器连接到变压器的引脚 1;对于连接器、J3 连接到变压器的引脚 3。 这会有什么不同吗?
  6. 在该配置中、输出电压摆幅为 1Vpp。 要求我提供 2Vpp 输出。 使用放大器来实现这一点是否好?
  7. 在原理图中、引脚 19 和 20 命名为 FIFO_ISTRP 和 FIFO_ISTRN。 我无法在 DAC3282/3 数据表或通过 Google 搜索找到有关这些信号的任何信息。 这些只是 FRAMEN/P 信号吗?
  8. 使用原理图作为参考时、如何最好地处理“DNI"元件“元件? 电路板到货后、我是否会使电线保持开路并焊接所需的连接?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nora:

    输出是变压器耦合的、单端输出信号位于连接器 J3 和 J1 处。 由于变压器、该信号为交流耦合、对吧?

    没错

    在 FMC151 中、输出为直流耦合。 如果我还想实现直流耦合输出、我需要使用放大器而不是变压器、是这样吗?

    这将是首选方法。

    Somewhow 我不完全理解什么会更好。 何时需要直流耦合或交流耦合输出? 据我所知、直流耦合可提供原始信号、但需要消除直流失调电压。 交流耦合是否比消除偏移更能改变信号? 为什么我可能对直流耦合输出感兴趣?

    是否需要直流信号或较低频率信号(超出平衡-非平衡变压器频率响应)、这取决于您的最终应用。 TI 无法提供该反馈。

    有关其他详细信息、请参阅以下应用手册、其中包含您要查找的所有答案。

    如果我不使用调制器、则确实不需要连接器 J2 和 J4?

    是的、这些仅用于直接连接到放大器或调制器的差分连接

    为什么不同 DAC 输出的变压器是镜像的? 对于 B、J1 连接器连接到变压器的引脚 1;对于连接器、J3 连接到变压器的引脚 3。 这有什么不同吗?

    这是由于 DAC 输出的对称引脚映射

    https://www.ti.com/lit/an/slaa399/slaa399.pdf

    在原理图中、引脚 19 和 20 命名为 FIFO_ISTRP 和 FIFO_ISTRN。 我无法在 DAC3282/3 数据表或通过 Google 搜索找到有关这些信号的任何信息。 这些只是 FRAMEN/P 信号吗?

    是的、正确。

    使用原理图作为参考时、如何最好地处理“DNI"组件“组件? 电路板到货后、我是否会使电线保持开路并焊接所需的连接?  [/报价]

    这些是您可以根据应用选择的选项。 您必须研究这些组件和连接、并确定适合您的应用的最佳方式。