This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400:带 SFH7070 的 AFE4400

Guru**** 2770875 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1564392/afe4400-afe4400-with-sfh7070

部件号:AFE4400


工具/软件:

大家好、我们正在开发采用 SFH7070 的 AFE4400、用于在手腕上进行 PPG 测量。 是否有任何增益设置建议和警报 (2 个绿色 LED)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Holly、

    设置 AFE4400 增益时、我们建议最大限度地增加增益量、以便在信号链不饱和的情况下可靠地检测到您的信号(输入信号<满量程范围的 80%)。 有关如何实现这一点的一般示例、请参阅 AFE4400 数据表的“典型应用“部分。

    遗憾的是、我们不提供 AFE4400 的 PPG 算法支持。

    此致、

    Payton