This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:两个 ADS1261 并联。

Guru**** 2924820 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ADS1261EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1564242/ads1261-q1-two-ads1261-q1-in-parallel

器件型号:ADS1261
主题中讨论的其他器件: ADS1261

工具/软件:

尊敬的团队:

我计划将两个 ADS1261 用于我的应用。 将使用提供的 SPI 接口。 有主微控制器和 2 个从 ADC 连接在同一总线上。 我的微控制器引脚运行为低电平、因此我希望为进行 SPI 通信使用的引脚尽可能少。

这些 ADC 的 SCLK、DIN、DOUT/DRDY_ADC、DRDY 为公共 ADC。 对于片选 CS、我提供了专用的 GPIO。  我对 DOUT/DRDY 和 DRDY 引脚有疑问。 我是否可以不使用 DRDY 引脚、但仍通过使用 DOUT/DRDY 引脚来获取数据转换完成或数据就绪指示。 我想使用 DOUT/DRDY 引脚来获取数据就绪指示和数据输出。 我想知道与使用专用 DRDY 引脚相比、其实现方式有多不同。


  



您能为我提供一些在同一 SPI 总线上连接两个 ADS1261 的参考电路图或注释吗?  

还有一个问题。 我不需要处理差分信号。 我使用的是与 AVSS 具有相同接地基准的单端信号。 我是否需要设置寄存器中的模拟输入 (AINN) 以将其用作 AVSS 接地基准、或者我是否应该通过 PCB 上的迹线直接连接到 (AINN) 端子或引脚到 AVSS。

谢谢、此致  

北方

检查空间实验室
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudesh Bhar:

    我们没有专门说明如何将两个 ADS1261 连接在一起的参考设计。 但您描述的设置似乎是正确的。 如果您想要一种快速的测试方法、我建议您购买两个 ADS1261EVM、并在您的系统中实际试用这两款器件。  用户必须编写自己的固件来控制 EVM、因为现有 GUI 不支持一次控制多个器件。 但至少您可以随时使用硬件

    假设您同时对两个 ADC 使用相同的数据速率并且两个 ADC 同时开始转换、则可以使用来自一个 ADC 的组合 DOUT/DRDY 信号作为两个 ADC 的 DRDY 指示器。

    [引用 userid=“595853" url="“ url="~“~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1564242/ads1261-q1-two-ads1261-q1-in-parallel “]正在使用与 AVSS 具有相同接地基准的单端信号。 我是否需要设置寄存器中的模拟输入 (AINN) 以将其用作 AVSS 接地基准、或者我是否应通过 PCB 上的迹线直接连接到 (AINN) 端子或引脚至 AVSS。[/报价]

    是、请 至少将一个模拟输入连接到 AVSS、以便您可以相对于 AVSS 进行测量。 ADC 始终在您为 MUXP 和 MUXN 选择的通道之间进行测量。 ADC 转换这些通道的电压差、例如 VIN = V_MUXP - V_MUXN。  

    -布莱恩