This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8586S:DVDD 保持活动状态、AVDD 导通、是否有任何问题?

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8584S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1563016/ads8586s-dvdd-remain-active-and-avdd-is-turned-on-is-there-any-problem

器件型号:ADS8586S
主题:ADS8584S 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 ADS8584S、有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

正在开发的电路板具有备用电池功能。

在备用期间、数字电源 (3.3V) 将保持工作状态、但模拟电源将关闭。

如果 ADC 仅接收数字电源(SPI 等,也将处于活动状态)并且未提供模拟电源、器件是否会出现任何问题?

模拟信号可能会被输入。

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi-san:

    感谢您的问题。 这应该可以接受、因为数字输入仅取决于 DVDD 轨。 请注意、在 AVDD 断电时、不能施加任何输入信号。 如果在 AVDD 断电时施加模拟输入信号、则可能会损坏器件。

    但是、根据数据表中的电源部分、我建议在两个电源均上电后发出复位、以确保正常运行:

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

    感谢您的答复。

    我想确认一下。

    根据绝对最大额定值、连接到 AGND 的模拟输入电压为–15V 至+15V。

    我认为这意味着当 AVDD 关闭时、模拟输入是可以接受的。

    是否有任何其他原因导致这种情况不可接受?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi-san:

    我与团队确认、您回答正确! 当 AVDD 断电时、您可以向模拟输入施加高达+/–15V 的电压。

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

    感谢您的答复。

    您可以在 AVDD 断电时向模拟输入施加高达+/–15V 的电压。

    我明白。  

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi