This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS1207:MSPS ADC 波形捕获

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9218, ADS9327

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1563550/ths1207-msps-adc-waveform-capture

器件型号:THS1207
主题:ADS9218ADS9327 中讨论的其他器件

工具/软件:

我需要在 24 个通道的 5MSPS 或更高速度下将 2 毫秒的数据捕获到微控制器。 数据采集需要从外部触发脉冲开始。 是否有任何设计/器件建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kan Yu:

    是每通道 5MSPS 还是在 24 个通道之间共享? 我可以查看我们是否有任何产品、或将您重定向至高速 ADC 团队。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个通道 5MSPS 或更高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kan Yu、  

    我们有多款器件可以测量 5MSPS 或更高速度的数据、具有外部触发功能

    • ADS92xx 系列:16/18 位分辨率、5MSPS 至 20MSPS、双通道同步采样、集成驱动器、便于驱动
      • 多个器件可通过外部采样时钟进行同步  
    • ADS9327:16 位分辨率、5MSPS、 2 通道同步采样
      • 18 位版本也将发布。  

    您的系统还需要哪些其他要求?

    • 分辨率?  
    • 输入信号幅值、频率、差分还是单端?
    • 信号 链带宽?  
    • 这款 24 通道数据采集系统用例是什么?  

    此致、  

    Yolanda  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yolanda。 ADS9218 看起来能满足我们的需求。 因此 、我认为一般的思路是 将 LVDS 读取到存储器缓冲区中、然后让 MCU 读取它。 您能推荐一些存储器缓冲器和 MCU 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kan Yu、  

    我们通常推荐用于 LVDS 的 FPGA、因为除了差分信号外、它也是 MCU 并不总是能实现的更高比特率。  

    有一些方法可以将 LVDS 转换为不同的格式、这可能会有所帮助、例如您提到的存储器、或者对信号进行反串行化、但它们确实需要一些额外的步骤。 本文档详细讨论了 LVDS 信号。  

    目前我还没有 LVDS 到 MCU 的解决方案。  

    正在使用或将使用哪个 MCU? 这里是否有使用 FPGA 的选项?  

    ADS9327 以 5MSPS 的速率进行采样、并且还具有与 MCU 兼容的串行输出  

    此致、  

    Yolanda