This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC7524:电压模式 OUT1 输入电压限制

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC7524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1564096/tlc7524-voltage-mode-out1-input-voltage-constraint

器件型号:TLC7524


工具/软件:

尊敬的专家:

希望就该问题向客户寻求帮助:

我想了解 TLC7524 电压模式。 具体而言、我想在电压模式下使用 TLC7524 使方波 (0V 至 1.25V) 衰减。 我创建了一个原型、将 TLC7524 设置为电压模式、并将上述方波馈送到器件的 OUT1 引脚、然后在 Vref 引脚上提供衰减信号。 根据示波器结果、该方法根据施加到 D0-D7 的输入成功衰减了方波。 我的问题:

  1. 数据表表明、在电压模式下应向 OUT1 施加固定电压、但是、该器件在将方波施加到 OUT1 的情况下成功运行。 如果 OUT1 上的输入电压不固定、是否可能损坏器件?
  2. 如果 OUT1 上允许出现可变电压、是否有最小/最大压摆率或高于 OUT2 电压(在电压模式下运行时,该电压应接地)的最低电压电平应施加到 OUT1?

感谢您的帮助。

此致、
阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archie:  

    1.没有损坏设备的风险。 以这种方式使用时、我们不指定典型的 MDAC 性能。 通常、MDAC 会在基准引脚上施加高达几 MHz 的正弦波、我们电气特性表中的性能就是基于这一点的。 如果您在电压输出模式下评估了方波并对性能满意、那么这很好。  

    2.该模式下 OUT1 上的最大电压电平为 VDD。 这是因为 OUT 引脚连接到从 VDD 电源运行的内部开关。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯