This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9813EVM:ADS9813 噪声和采样率说明

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9813, ADS8598H, ADS9813EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1563385/ads9813evm-ads9813-noise-and-sampling-rate-clarification

器件型号:ADS9813EVM
主题中讨论的其他器件:ADS9813ADS8598H

工具/软件:

您好:

为延迟道歉,我们必须移动到另一个任务。前一个线程已关闭,所以我附加线程链接,并想清除查询。

上一篇文章:: e2e.ti.com/.../5632407

“噪声水平= 50k“表示当没有对 ADC 通道施加输入时、ADC 输出就是我们所说的噪声。 您能告诉我们您的设置中的默认噪声水平是多少吗?

在本例中、可以观察到通道数据以 50k 为中心(对于二进制补码和直接二进制模式)。 为了阐明单位:在二进制补码模式下、由于 ADC 输出范围为−(217^ 1)-(2−{17}–1)(2171) 至+(217^ 1)+(2−{17}–1)+(217−1)、因此我们看到输出以 50k 为中心。

此外、您能否确认 ADS9813 支持的最小采样率? 从数据表中可以看出、fSAMPLE_CLK (min) f_{SAMPLE\_CLK (min)}fSAMPLE_CLK (min) 是 3.9MHz、最低采样速率为 0.975MSPS。 我们是否正确地解释了这一点? 此外、如果我们使用 2MHz 采样时钟(对应于 500kSPS)、会发生什么情况?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CT、

    希望您做得好。 感谢您的发布。 您是说 EVM GUI 软件上的平均代码为 50k 吗? 您能给我发送一个 GUI 的屏幕截图、以便我可以与测量结果进行比较吗?

    是的、最小采样时钟频率为 3.9MHz、给出的数据速率为 0.975MSPS。 如果使用较低的采样时钟频率(如 2MHz)、ADC 将无法正常工作。 如果需要 500kSPS 采样、我推荐 ADS8598H 器件、这是类似的。  

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您澄清采样率相关信息。

    我附上一张与噪声测量相关的图像。 我们已将输入施加到通道 1、我们观察到数据按预期在+(2^17–1) 和–(2^17–1) 之间摆动。 但是、其他通道处于未连接状态、它们显示的值约为 50k。

    我们想澄清一下、这是否是未连接输入时 ADC 的默认行为。 此外、我们注意到、无论数据格式如何、噪声水平(摆动约为 50k)都保持不变 — 在直接二进制和二进制补码模式下都显示不变。

    此致




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CT、

    感谢您的分享。 真有意思。 您是否使用从 TI.com 下载的 ADS9813EVM 和 ADS98xxEVM-GUI? 我会问、因为该图看起来与在 GUI 上绘制的图形不同。 您是否导出图并重新绘制它们?

    未使用通道的正负引脚是否悬空? 或者负极引脚是否连接到 GND? 我被问及、因为 ADC 内部的 PGA 有大约~1.8V 的浮动 CM 电压、这相当于约 50k 代码(在+/–5V 范围内)。 如果负输入引脚连接到 GND、就会出现这种情况。

    奇怪的是、您在二进制补码和直接二进制模式下都看到了此代码。 这是不寻常的。 您是否使用 GUI 上的 Initialize ADC 按钮来初始化 ADC?

    此致、

    Samiha