This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:有关用于车身水测量应用的模拟前端器件

Guru**** 2902450 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4960P, AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1560315/afe4300-regarding-analog-front-end-devices-for-body-water-measurement-applications

器件型号:AFE4300
Thread 中讨论的其他器件:AFE4960PAFE4500

工具/软件:

您好的团队、

我的客户正在寻找一个可以使用体水含量测量设备执行 BIA(生物电阻阻抗分析)的 AFE(模拟前端)。

我认为适合采用的产品是 AFE4300、AFE4500 和 AFE4960P。

但是、客户的第一选择是 ADI 公司的 MAX30009、这使我们在价格和性能方面处于相当大的劣势。 是否有任何其他可以推荐的器件?

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    有人可以检查这个吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    您能分享应用规格吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aroul:

    感谢您的答复。

    客户要求(截至目前):

    • 优先选择具有 24 位分辨率的 ADC;16 位是可以接受的。
    • 能够测量 50kHz 至 100kHz 的交流频率、并支持多种频率。
    • 相位测量必须可行。
    • 工作电压范围:2.0V 至 3.3V

    BR、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您能看一下这个、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想将本次讨论离线。 我已经向您发送了一封电子邮件。