Other Parts Discussed in Thread: AFE4960P, AFE4300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4300Thread 中讨论的其他器件:AFE4960P、 AFE4500
工具/软件:
您好的团队、
我的客户正在寻找一个可以使用体水含量测量设备执行 BIA(生物电阻阻抗分析)的 AFE(模拟前端)。
我认为适合采用的产品是 AFE4300、AFE4500 和 AFE4960P。
但是、客户的第一选择是 ADI 公司的 MAX30009、这使我们在价格和性能方面处于相当大的劣势。 是否有任何其他可以推荐的器件?
此致、
Kyohei