This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258-SPI EP:通过 ID 或序列号进行识别

Guru**** 2751555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1564526/ads1258-ep-identification-via-id-or-serial-number-over-spi

器件型号:ADS1258-ADS1258 EP
主题:ADS1258 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

是否可以通过 SPI 上的 ID 或序列号来识别 ADC?

我的客户愿意使用其他解决方案单独识别每个 ADC。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franziskus,

    ADS1258 不提供唯一 ID 或任何存储片上 ID 的方法。 我假设一个简单的解决方案是使用外部分立式存储器来存储唯一 ID

    -布莱恩