This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:ADS7828

Guru**** 2998700 points

Other Parts Discussed in Thread: LM60, ADS7828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1558642/ads7828-ads7828

部件号:ADS7828
主题中讨论的其他器件:LM60、

工具/软件:

我们的大规模生产产品有以下问题。

问题:在使用连接到 ADS7828EB 的 LM60CIM 的应用程序中、存在间歇性问题

      在初始启动期间 ADC 读数锁定在–40℃ 时发生。

请阁下就上述问题的原因和对策提出意见。

e2e.ti.com/.../ADS7828EB_2C00_-LM60CIM-Circuit-Diagram.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能帮助澄清这个问题吗? ADC 读数锁定意味着什么?

    ADC 自身–40°C 周围的环境温度是 LM60 的读数吗?

    此问题发生的频率如何? 您是否仅观察到一个器件或多个具有相同问题?

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的“测试设置图与说明“文档。

    e2e.ti.com/.../Test-setup-Diagram-_2600_-Description.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您提供更多信息。 我认为现在这个问题似乎更清楚了。

    要确认从 GUI 读取数据之外的问题、您是否能够在正常转换期间以及故障发生时获取 I2C 线路的逻辑捕获?

    据我所知、您只在 1 至 3 个器件上偶尔看到过这种情况。 您是否观察到任何可能导致这种情况的情况? 问题是在相同的设备上发生、还是在不同的设备上随机发生?

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Joel Meraz。

    I²C 捕获 n ü r 线实际上很困难,我们提供的是 LM60CIM 输出、ADS7828 Vdd 和模拟测量的波形

     异常温度指示期间的输入引脚。

     如果您能查看所附的波形和问题并提供您的回答、我们将不胜感激。

    -该问题不仅限于特定设备,而且在其他设备上也是随机发生的。

    e2e.ti.com/.../Voltage-waveforms-measurement-under-abnormal-temperature-indications.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    首先、感谢您提供了清晰的文档、其中介绍了您到目前为止所执行的原理图、问题和测试。 它是非常有帮助的。  

    注意在 ADS7828 Vdd 之前施加模拟输入后、这种情况可能会损坏器件。 应防止和避免这种情况。 请参阅下面的 E2E 主题链接。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1346907/ads7828-the-max-voltage-range-for-the-analogue-input-channels?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ads7828%252520analogue%252520input#

    模拟输入引脚波形中的尖峰似乎是采样开关在运行期间断开和闭合导致的电荷反冲引起的。 在 ADC 运行期间、采样电容器会定期充电和放电、您读取的是该电压。 转换后、采样电容器上的电压将复位。 您能否进一步说明什么是黄色图、什么是蓝色图? 此相同签名是否在正常操作期间出现?

    我想要看到 I2C 线路的原因是要确定数字输出是否正确发送、以及它是否可能是固件/软件方面的问题。 以便验证信号完整性和时序。  

    128 个器件上实际发生此问题的频率如何;对于出现故障的器件、发生故障的频率如何? 我认为这还有点不清楚。

    此致、
    Joel