This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7823:电流消耗时域曲线数据?

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1563613/amc7823-current-draw-time-domain-profile-data

部件号:AMC7823


工具/软件:

嗨、我正在寻找使用 AMC7823 的电路板上的 150kHz 杂散。 当启用器件但未进行转换时、电流消耗是否有任何时域数据? 这将非常有用。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    电流消耗、我们的数据表具有静态电流规格。 当 ADC 不进行转换时、电流应该非常稳定。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin — 感谢 zippy 的回复。 当我禁用 PADC 位时、我看到了一个 150kHz 杂散消失。 ADC 未被触发。 最好知道哪个电源引脚/接地引脚正在提供该电流。 AVDD、BVDD、DVDD;AGND、DGND、 SGND。 当我重新做这个设计时、我可以帮助防止这个 150kHz 信号进入敏感电路。 您可以提供的任何信息都很有用。 再次感谢!  Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin — 我的测试不可重复。 我不确定杂散来自哪里。 无需在此处采取任何进一步措施。 感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    有趣! DAC 输出/ADC 输入上是否存在此噪声? 您 有振幅吗? 我很好奇能否在我的 EVM 上看到它。 这可能有助于隔离问题。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Erin — 我找到了根本原因。 这对于 LDO 来说是不够的。 在特定负载条件下 、它会振荡。 感谢您的支持。 保罗:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    很高兴听到! 如果您在使用 AMC n üSlight smile时遇到任何问题、请告诉我

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将会 — 到目前为止它似乎工作正常。 我可能会在将来的设计中使用它。 它具有良好的功能组合、我喜欢 SPI 接口(与它交谈后不会引入数字噪声)。 对于低噪声应用、这是一个很好的特性。 我测试了使用 USB 接口的其他硬件、似乎无论有多少人试图将其与敏感电路隔离、都会产生数字噪声(我说的是极低噪声电路)。  加油打气:)