This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J20:可选阻抗和耦合

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1564367/ads54j20-selectable-impedance-and-coupling



您好朋友、

我是硬件设计新手、目前正在从事一个项目、客户需要可选阻抗 (50Ω 和 75Ω) 和可选 AC/DC 耦合。

作为起点、我使用示波器作为参考、了解这些功能通常是如何实现的。 根据我的研究、我创建了一个方框图。 不过、我仍有一些疑问。

在初始阶段、我计划将一个射频开关用于 50Ω、另一个用于 75Ω、但我不确定如何将 BNC 输入正确路由到这些开关。

所以,我的问题是:

  1. 这种设计方法是否正确?

  2. 它对于实际实施是否可行且可靠?

  3. 是否有更好的方法可以在不在输入端引起问题的情况下实现可选阻抗和耦合?

我附上了方框图以供参考、非常感谢您的指导。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhanwin,

    对我来说看起来不错、另一种方法是使用单个 75 Ω 变压器、然后反向端接次级侧以反映 50 Ω 的阻抗。 这只是一个端接、仅此而已。

    对于 BNC 连接器的布线、我会使用另一个开关在上面当前设计中的 50 欧姆和 75 欧姆开关之间布线。

    此致、

    Rob