This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1305M25:1GHz 以上高频下的 EMI 问题

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1553800/amc1305m25-emi-issue-in-high-frequency-above-1ghz

器件型号:AMC1305M25


工具/软件:

您好:

我有 几个项目由于 1305 的原因导致 EMI 辐射无法在 1GHz 以上、我们是否有一些改善 EMI 行为的经验或指南?

窄噪声来自 1305 CLK 20M、即使没有 DOUT 也是如此。 我可以通过近场扫描发现任何地方的噪音,尤其是 1350 是最高的

HV 侧(AGND 辐射很多)可能会发现这种窄噪声更高

奇怪的是、其他靠近 1305 和 CLK 布线的隔离器也会发现噪声更高、距离更远更低。 我尝试将 AGND 和 DGND 连接在一起、这没有明显的变化  

我尝试在 CLK 信号上添加 L+C 系列、没有任何改善  

布局如下所示、即 15cm CLK 和 DOUT 布线。 在内层上布线、具有 GND 防护环和完整的 GND 基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaoming:

    您是否有时钟信号的示波器捕获。

    我尝试在 CLK 信号上添加 L+C 系列、无改进

    您如何以及在哪里添加这些组件?  您是否有可以分享的原理图和图片?   

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、

    原理图如此所示、DOUT 和 CLK 直接连接到 MCU、而无需其他元件

    我尝试将 L 和 C (10pF) 添加到靠近 MCU 的位置、 没有任何改进

    正常范围如下所示

    在 CLK 上使用 LC 滤波器后的滤波器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaoming:

    您能尝试在 CLK 线路上使用 RC 滤波器吗?  尝试将电阻器串联在时钟源附近、并将电容器连接到器件附近的 GND。  此外、还可以显示 CLK 线路的布线方式及其周围的 GND 的图片?  什么正在生成 CLK、您使用什么 MCU 来读取调制器输出(您是否使用 SDFM 模块)?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、

    我将 100R 靠近 CLK 源、即使 100p 靠近器件、也没有明显改善。 我尝试了所有的东西,它不起作用。 我可能会在所有器件引脚上和附近的周围发现噪声。

    CLK 来自 MCU、也由 TC387 读取

    GND 如下所示、这是第 4 层 信号由 GND 屏蔽、第 5 层是完整的接地基准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaoming:

    EMI 图是近场图还是远场图?

    此外、您尝试了电阻器和电容器、如下所示?

    时钟波形是如何变化的?

    谢谢。