This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5463:FPGA Rx IP

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5463, ADS5474

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1564251/ads5463-fpga-rx-ip

部件号:ADS5463
主题中讨论的其他器件: ADS5474

工具/软件:

大家好!


我对 ADS5463 和 ADS5474 有疑问。
支持这些 ADC 的 FPGA RX 部分发出了 IP 请求。 此类 IP 是否存在?
我知道、即使没有 IP、也可以通过 LVDS 连接到 FAPG。 这种理解是正确的吗?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    正确、这是 LVDS 接口、FPGA 接口无需 IP。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、


    感谢您的答复。
    您是否有任何电路图和布局检查清单?


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    请参阅下面的用户指南链接。 本文档中提供了布局指南。

    此致、

    Rob

    www.ti.com/.../slau194a.pdf