This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M03:用于负载单元

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M03, ADS1220, ADS122C04, ADS1235, ADS131E08, ADS131E04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1565054/ads131m03-use-for-loadcells

器件型号:ADS131M03
Thread 中讨论的其他器件: ADS131E08、 ADS131E04

工具/软件:

我希望使用 ADS131M03 对三个负载单元进行采样。

与使用三个专用部件(例如 HX711 或 NAU7802)相比、使用此部件时是否需要注意什么 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:

     电桥测量通常使用比例基准配置并使用外部电压基准、但 ADS131M03 没有外部电压基准输入。 HX711 和 NAU7802 都是具有 多路复用器的双通道 Δ — Σ ADC、SO

    • 如果您不需要 同时采样 ADC、 可以选择使用 ADS1220 (SPI) 或 ADS122C04 (I2C)、我们也将在今年晚些时候发布新一代 ADC。 如果需要低噪声和高性能、可以考虑使用 ADS126x 或 ADS1235 。
    • 如果  您需要同时采样 ADC、ADS131E04 或 ADS131E08 是不错的选择。

    BR、

    Dale