This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9229:ADS9229 — 串扰问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS9229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1564950/ads9229-ads9229---crosstalk-issues

器件型号:ADS9229


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们遇到了令人不满意的串扰性能、因此想在这方面寻求建议。

我们认为、问题与 ADC 有关(而不是在信号链的早期阶段)、因为:

-我们测得的串扰小于–90dB -在整个频率范围内 — 直到 ADC 之前的最后一个测试点(见下图; TP 是大的方形垫)。 执行该测量的方法是切断最后一个测试点和 ADC 之间的布线。

-我们测量的串扰可能高达–60dB(约 1MHz ),当 ADC 是正常接线。 在其他情况下保持不变。

我们希望 准确地遵循布局指南(请参阅下图;还有两个完整的 GND 平面)。 我们甚至分离了两个 5V 电源、猜它们是分别为两个内部驱动器供电(0805 铁氧体+电容器在下面也可以看到)。

-首先,我们可能已经达到了器件的真正限制(数据表仅规范 1kHz 时的串扰,这很容易实现)。

-如果没有,你会建议我们进一步的布局(如何),或进一步电源去耦(如何)?

-任何其他建议?

我随时可以讨论此问题、并可以 在更机密的框架内提供有关我们设计的更多信息。

期待您的答复、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、  

    欢迎来到 TI 的 E2E 论坛! 感谢您的提问。  

    器件是使用内部基准还是外部基准?  我们通常建议 在没有过孔的情况下使 REFIO 直接连接的去耦电容器尽可能靠近、但至少看起来、即使这样、去耦电容器也可能相当靠近。  

    对于 VCMOUT、在底层、我看到该引脚与一个 5 引脚器件之间有一个无源器件、顶层有另一个无源器件。 这些无源器件是滤波器还是断开连接、然后是 VOCM 去耦电容器? 5 引脚器件是用于 ADC 输入的驱动器、还是器件与 ADC 潜水员之间的缓冲器? 能否测量输入信号的共模?

    两个输入的信号似乎都是差分匹配的、您能否确认?  

    VDD_1V8 引脚电容器附近是否有相当大的焊盘?  

    如果愿意、可以随时直接与我联系、原理图将会有所帮助、我们可以在更保密的框架内继续此次对话。  

    ADS9229 即使在 1MHz 下也应具有优于–60dB 的性能。  

    此致、  

    Yolanda