This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC131M03:AMC131M03QDFMRQ1

Guru**** 2811065 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC131M03

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1554204/amc131m03-amc131m03qdfmrq1

器件型号:AMC131M03


工具/软件:

您好、

数据表中为此器件型号提供的 ADC 的时钟频率 (fclk) 为 8.192MHz、ADC 的最大数据速率为 64ksps。 是否可以增加该时钟频率以实现更快的转换?或者是否有任何替代器件可用于具有大约 200ksps/500kSPS 更高数据速率的相同器件?

此致、

Tanu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tanu、

    您能否提供有关您的应用的一些详细信息?
    遗憾的是、AMC131M0x 是我们目前拥有的唯一具有 SPI 输出的隔离式器件、无法更改其最大数据速率。
    我们的隔离式调制器和放大器以更高的调制器速度 (20MHz) 运行、但输出接口为位流(调制器)或模拟(放大器)。  您能否提供有关系统的一些详细信息、以及您尝试测量的最大频率是多少?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    它用于电流检测应用、用于功率监控。 由于我们希望每 4us 到 5us 进行一次 ADC 采样、因此大约 500kSPS 的数据速率就足够了。

    此致、

    Tanu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tanu、

    请查看此应用手册: https://www.ti.com/lit/wp/sbaa359b/sbaa359b.pdf?ts = 1755725851707

    隔离式调制器可以获得 500kSPS 的数据速率、但需要权衡分辨率。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果我们以 500kSPS 的速率运行、ENOB 肯定会减少、但在 AMC131M03 的数据表中、表明最大数据速率无法改变。 我们是否可以提高此特定器件型号(即具有 SPI 输出的隔离式 Δ — Σ 调制器)的数据速率和时钟?

    谢谢、

    Tanu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tanu、

    否、没有具有 SPI 输出和 500kSPS 数据速率的器件。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果我以 64ksps 的速率运行 8.192MHz、那么根据您、ADC 转换时间是多少?

    此致、

    Tanu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tanu、

    在 64ksps 下、OSR 需要为 64。 如果 Fclkin 为 8.192MHz 且 Ndiv 为 2、则 fmod 为 4.096MHz。 这给出了 64kps 的数据速率 (FMOD/OSR)。  在 SINC3 滤波器稳定后、转换周期将为 OSR/Fmod。  您可以查看此应用手册、详细了解转换周期的具体情况: 计算 Δ — Σ ADC 的转换延迟和系统周期时间(修订版 A)

    谢谢。