This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80004:最大采样率/更新速率

Guru**** 2931090 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80504, DAC80004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1565543/dac80004-max-sample-rate-update-rate

器件型号:DAC80004
主题中讨论的其他器件:DAC80504

工具/软件:

您好、

根据数据表、 DAC80004 更新速率限制为 200KSPS、DAC80504 更新至 1Msps。

这两个器件具有相同的架构 R-2R、并且 SPI 时钟速度为 50MHz、并且稳定时间相似。

我试图找出哪些关键参数会导致最大更新速率差异、这种差异有很大不同、而上述参数完全相同、

(是小信号转换架构产生不同之处,还是类似这样的架构?)

提前感谢、

巴拉克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barak:  

    DAC80004 每次更新需要 32 个时钟周期、DAC80504 只需要 24 个时钟周期。 但实际上这不应该解释这么大的差异,我认为谁做了产品文件夹的更新率计算只是以不同的方式。 我会给我们的营销团队发一封信、确保产品文件夹上的这些详细信息彼此更加一致。  

    如果您希望在计算中包含稳定时间、那么只需估算 1/稳定时间。 两个器件的稳定时间都适用于较大阶跃、稳定频带也适用于非常小的稳定频带 (DAC80004 为 1LSB、DAC80504 为 2LSB)。  

    DAC80004:172kSPS

    DAC80504:200KSPS

    如果您想知道 DAC 的更新速度、可以执行 SPI 频率/SPI 时钟。  

    DAC80004:1.5MSPS (PLL/32 50MHz)

    DAC80504:2MSPS  (50MHz /24)

    此致、

    凯蒂恩·琼斯